Wiser Starter Kit für Rollladen- & Jalousiesteuerung
- Stelle dein eigenes Wiser Kit zusammen
- Steuere deine Rolladen oder Jalousien mit deinem Smartphone
- Hub für Verbindung zwingend erforderlich
- Du kannst deinem Wiser System bis zu 32 Jalousiegeräte hinzufügen
Vorrätig
Weitere Informationen findest du in unserer Datenschutzerklärung
Connected Steckdosen
Mit den Merten System M - Wiser Schuko Steckdosen überwachst du den Stromverbrauch aller angeschlossenen Geräte und stellst sicher, dass deine wichtigsten Geräte ausgeschaltet sind, wenn sie nicht benutzt werden. Senke beim Energieverbrauch mit intelligenten Steckdosen!


Fernzugriff mit der Wiser Home App
Du kannst die Steckdose über die App oder über einen angeschlossenen Funkschalter oder per Sprachsteuerung ein- und ausschalten.


Einfache Zeitplanung
Du kannst auf einfache Weise einen Zeitplan für die verschiedenen Gerätefunktionen erstellen, der deinen spezifischen Anforderungen an Komfort und Bequemlichkeit entspricht.


Erhöhte Sicherheit
Der integrierte Überlastungs- und Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass die Steckdose jederzeit sicher ist und der Mechanismus sie bei Bedarf abschalten kann.
Verwendung ganz nach Belieben




Alle deine Geräte an einem Hub
Über die Connected Steckdose können beliebige elektrische Geräte (PC, Drucker, Monitor, Fernseher, Kaffeemaschine etc.) an das Smart Home System angeschlossen werden. Bis zu 64 Geräte einschließlich eines Hubs können über ein System angeschlossen werden.
Design ganz nach deinem Geschmack: Erhältlich in Reinweiß, Onyxschwarz, Weiß, Anthrazit und Aluminiumfarben.


Robust


Lokale Kontrolle


Energieüberwachung


Benachrichtigungen


Einfache professionelle Installation
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden.
Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.


Wiser Home App
Mache dein Zuhause smarter – mit Wiser
Wiser wurde entwickelt, um dein Zuhause für dich arbeiten zu lassen. Es kümmert sich um die kleinen Dinge, die dein Leben wohler und einfacher machen. Mit der Wiser App kannst du dein Zuhause auch aus der Ferne steuern. Du kannst die Temperatur, die Beleuchtung, die Jalousien und vieles mehr regeln, auch wenn du unterwegs bist.