Wiser, dein intelligentes und nachhaltiges Smart Home System
Mit der Wiser-Lösung steigerst du deinen Komfort und deine Sicherheit, verbesserst die Energieeffizienz deines Hauses und sparst gleichzeitig Zeit und Geld.
Heizung
Spare mehr als 15 % Energie mit der Wiser Heizungssteuerung. Mit Wiser kannst du deinen Komfort verbessern und durch die smarte Steuerung der Heizung in jedem Raum Energiekosten sparen.
Jalousien
Mit Wiser kannst du jetzt das Öffnen und Schließen deiner Jalousien automatisieren – entweder ganz oder teilweise zu einem bestimmten Prozentsatz – je nach deinen Wünschen oder nach der Tageszeit.
Beleuchtung
Entdecke eine ganz neue Art, deine Beleuchtung im Haus zu steuern. Mit Wiser kannst du eigene Atmosphären schaffen, Szenarien programmieren und alle Lichter mit einem kurzen Fingertipp ein- oder ausschalten.
Sicherheitssteuerung
Effektiver durch multifunktionale Sensoren. Erhöhe die Sicherheit in deinem Zuhause mit Bewegungssensoren (einschließlich Helligkeitsmessung), Fenster-/Türsensoren, Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren und Wassersensoren.
Smart Plugs und intelligente Steckdosen
Lade Geräte bequem mit intelligenten Steckdosen und Smart Plugs auf, kontrolliere deine Geräte und prüfe den Stromverbrauch der vernetzten Geräte mit der Wiser App. Die Steuerung erfolgt einfach über Zeit, Temperatur und andere Auslöser.
Wie funktioniert Wiser?
Richte zunächst deinen Wiser Hub ein, der als Herzstück deines Smart Home dient und dir die volle Kontrolle darüber gibt. Beginne die Steuerung deines Smart Home mit einer Installation, zum Beispiel einem Lichtschalter oder einem vernetzten Thermostatventil, und erweitere dein Wiser-System nach und nach – ganz nach deinen Bedürfnissen. Richte deine Wiser-Geräte ein und steuere sie über die Wiser Home App, mit der du dein Zuhause auch aus der Ferne steuern kannst.


Wiser-Produkte
Geräte in deinem Haus, die mit dem Wiser Hub verbunden werden müssen, wie z. B. vernetzte Schalter, Wiser-Sensoren oder der Wiser Smart Plug.


Wiser Hub
Mit dem Wiser Hub kannst du ein oder mehrere Geräte von deinem Smartphone aus über die Wiser Home App steuern – von jedem Ort der Welt aus.


Wiser Home App
Du benötigst lediglich eine Anwendung, mit der du dein gesamtes Haus aus der Ferne steuern, Momente planen und die Einstellungen deines Smart Home ändern kannst: die Wiser Home App. Du kannst die App kostenlos aus dem App Store herunterladen.
Entdecke die Wiser-Produkte
Entdecke die gesamte Bandbreite der Wiser-Produkte – von smarten Steckdosen bis hin zu smarten Heizkörperthermostaten – und finde die Lösungen, die deinen Anforderungen entsprechen.


Steuere dein Zuhause über dein Smartphone
Steuere dein gesamtes Zuhause aus der Ferne über eine einzige App oder lokal über einen Wandschalter. Mit der intuitiven Wiser Home App kannst du Momente einrichten, die einen schnellen Wechsel der Atmosphäre ermöglichen. Schalte zum Beispiel einfach den Abwesenheitsmoment ein, wenn du das Haus verlässt, um zur Arbeit zu gehen. Dann werden deine Lichter ausgeschaltet und die Rollläden geschlossen.


Smart Energie einsparen mit Wiser
Mit Wiser wird dein Energieverbrauch smart. Überwache wie viel Energie pro Gerät, pro Stromkreis und pro Raum verbraucht wird. Wenn du vor deiner Abreise einen Urlaubsmoment aktivierst, kannst du sicher sein, dass sowohl deine Heizung als auch alle intelligenten Steckdosen ausgeschaltet sind und somit keine Energie verschwendet wird.
Automatisierungen individuell anpassen
Genieße maximalen Komfort zuhause, wo die Atmosphäre immer perfekt auf deine Stimmung abgestimmt ist. Erstelle Momente in deiner Wiser Home App – also Szenarien, die Einstellungen für alle deine Wiser-Geräte enthalten. Lege Automatisierungen fest, damit dein Smart Home die Einstellungen für dich automatisch nach deinen Wünschen ändert. Genieße dein vernetztes Zuhause – mühelos und ganz nach deinen Vorlieben.




Wir helfen dir gerne weiter
Hast du weitere Fragen oder benötigst zusätzliche Unterstützung? Einen guten Überblick erhältst du in unseren FAQs – sollten deine Fragen hier noch nicht beantwortet werden, schick uns gerne eine E-Mail.