Vom Wasserkocher bis zum Schongarer, in dem das Abendessen schmort – die intelligente Steckdose weist dir den aktuellen Status aus. Perfekt für jene Momente, in denen du dich fragst, ob du das Bügeleisen angelassen hast. Überwache, steuere und konfiguriere deine elektrischen Geräte mit der App. Erhalte jetzt noch mehr Kontrolle über deinen Stromverbrauch.
Steuere die Lampen in deinem Zuhause
Erhöhe die Sicherheit, indem du über die Wiser Home App bis zu 8 Ein/Aus-Ereignisse pro Tag erstellst und so planst, dass deine Lampen eingeschaltet werden, wenn du nicht zu Hause bist. Sorge dafür, dass deine Kleinen ruhig schlafen können, indem du das Nachtlicht über die App steuerst. Dank der smarten Steckdosen von Wiser musst du nicht mehr auf Zehenspitzen an ihnen vorbeilaufen!
Überprüfe deine Geräte
Kennst du das ungute Gefühl, nicht zu wissen, ob du das Bügeleisen, den Haarglätter oder den Schongarer ausgeschaltet hast? Mit der Wiser App lässt sich problemlos der Status deiner Elektrogeräte überprüfen und diese bei Bedarf ein- oder ausschalten. Mit intelligenten Steckdosen brauchst du dir nie wieder Sorgen darüber zu machen, was passieren würde, wenn ...
Perfekt geplante Essenszeiten
In Verbindung mit einer smarten Steckdose kannst du deinen Schongarer von überall aus steuern. Bereite deine Zutaten im Schongarer vor und stelle die gewünschte Garzeit ein, selbst wenn du nicht zu Hause bist, um pünktlich perfekt gekochte Mahlzeiten vorzufinden. Absoluter Komfort, absoluter Genuss!
Ein Smart-Produkt, das besonders vielseitig ist
Der Wiser Smart Plug wird in eine Standardsteckdose eingesteckt:
ermöglicht die Steuerung einer Raumheizung,
dient als ZigBee-Repeater zur Weiterleitung des Netzwerks in großen Häusern oder Wohnungen, ohne die bereits vorhandenen Geräte (Internetbox, WLAN-Router usw.) zu beeinträchtigen.
Mit der Wiser Home App kannst du sehen, wie viel Strom deine Geräte verbrauchen, wenn deine smarte Steckdose eingeschaltet ist.
Steuere alles über deine Wiser Home App
Kontrolliere deinen Stromverbrauch
Synchronisierung mit Wisers Abwesenheitsmodus
Verstärkt das Signal zwischen Ihren Wiser Geräten
Füge bis zu 10 Steckdosen pro System hinzu
Funktioniert mit Sprachassistenten und IFTTT
Einfache professionelle Installation
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten dich gerne bei der Entscheidung für ein Produkt und geben dir wertvolle Tipps zur Einrichtung eines Smart Home. Wenn du dich bereits für ein Schaltersortiment entschieden hast, kannst du dich einfach an einen Installateur in deiner Nähe wenden. Mehr als 750 Partner in Deutschland und Österreich installieren unsere Produkte für dich und unterstützen dich professionell bei der Auswahl deiner Lösungen.
Wiser Home App
Mache dein Zuhause smarter – mit Wiser
Wiser wurde entwickelt, um dein Zuhause für dich arbeiten zu lassen. Es kümmert sich um die kleinen Dinge, die dir jeden Tag etwas Wohlbefinden schenken und dein Leben erfüllter und einfacher machen. Mit der Wiser App kannst du dein Zuhause auch von unterwegs aus steuern. So kannst die Temperatur, die Beleuchtung, die Rollläden und vieles mehr regulieren, wenn du unterwegs bist.
Wiser Fenster-/Türsensor
Wiser Hub (2. Generation)
Wiser Smart Plug – Kombination aus schaltbarer Steckdose und Reichweitenverstärker für das Wiser System
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.