Der Speicher funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
JavaScript scheint in deinem Browser deaktiviert zu sein.
Um unsere Website in bester Weise zu erfahren, aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
Nachhaltigkeit leicht gemacht
Nachhaltigkeit leicht gemacht
Nachhaltiges Essen, nachhaltig Reisen, nachhaltige Produkte – was bedeutet das Wort „nachhaltig“ wirklich und wie kann man es in Zeiten wie diesen im Alltag umsetzen, um Energie zu sparen und die Geldbörse zu entlasten?
Schneider Electric beschäftigt sich seit vielen Jahre mit dem Thema Nachhaltigkeit. Der Hersteller hat einige Neuheiten im Gepäck, die helfen, das Thema Nachhaltigkeit im Alltag zu leben.
Aus recycelten Fischernetzen Die Schalter und Steckdosen der Reihe „M-Pure Ocean Plastic“ bestehen aus recyceltem Material – 50 Prozent davon aus Fischernetzen, die an Stränden, Küsten und direkt bei Fischern eingesammelt wurden. Auch bei Komfort und Flexibilität lässt das Schalterprogramm von Merten keine Wünsche offen. Schwarze Akzente passen perfekt zu vielen Einrichtungsstilen und verleihen jedem Wohnbereich einen modernen Touch. Die schwarz-matte Oberfläche überzeugt durch ihre angenehme Haptik. Fingerabdrücke sind auf dem samtig weichen Material kaum sichtbar.
Energie sparen Die „M-Pure Ocean Plastic“-Schalter können mit „Wiser Home“ kombiniert werden. Das Smart-Home-System erhöht den Komfort und die Sicherheit. Mit ihm lassen sich Licht, Jalousien und Heizung komfortabel und effizient steuern und überwachen – und dadurch der Energieverbrauch optimieren. Das spart Energie, Zeit und Geld. Und gibt ein gutes Gefühl.
Kein Verpackungsmüll Zum Thema Nachhaltigkeit gehört die Verpackung. Daher will das Unternehmen folgendes Nachhaltigkeitsziel bis 2025 erreichen: 100 Prozent der Primär und Sekundärverpackungen sollen frei von Einwegplastik sein und aus recyceltem Karton bestehen. So will der Hersteller Ressourcen einsparen und weniger Müll erzeugen. Ebenso reduziert sich der Aufwand bei der Mülltrennung.
Der Versand erfolgt durch DPD an die vom Käufer angegebene Adresse.
Die Versandkosten betragen 4,90 Euro für alle Bestellungen bis 50 Euro, ab 50 Euro ist der Versand kostenfrei.