Schneider Electric´s Arbeit mit Everwave

Aachener Start-up everwave leistet mit modernen Technologien und dem Einsatz künstlicher Intelligenz einen Beitrag für den Schutz von Flüssen und Ozeanen.

 

Worum genau geht es?

Seit Jahresbeginn ist Schneider Electric Unterstützer des Aachener Start-ups everwave. Durch weltweite Cleanup-Missionen sorgt das junge Unternehmen dafür, dass Müll und Plastik aus Flüssen gesammelt und einer Kreislaufwirtschaft zugeführt werden. Schneider Electric selbst ist das erste Unternehmen, das Schalter und Steckdosen aus einem Material herstellt, welches anteilig aus recycelten Fischernetzen, sogenanntem Ocean Plastic  besteht.

Wie künstliche Intelligenz der Kreislaufwirtschaft hilft

Jährlich landen mehrere Millionen Tonnen Plastik in den Ozeanen. Ein Großteil gelangt über die Flüsse ins Meer. Um Gewässer weltweit vor einer zunehmenden Verschmutzung durch Müll und Plastik zu schützen, nutzt everwave innovative Technologien und sogar KI-Lösungen: Drohnen machen sogenannte Plastik Hotspots ausfindig und sammeln mit Bilderkennungsalgorithmen genaue Daten über Zusammensetzung und Herkunft des Mülls. Dieser wird anschließend mithilfe von Müllsammelbooten und stationären Flussplattformen eingesammelt. Daraufhin werden Müll und Plastik sortiert, recycelt und der Kreislaufwirtschaft zugeführt.

Schneider Electric setzt auf nachhaltige Produktion

Die Beschaffung und Verarbeitung recycelter Materialien ist auch ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Schneider Electric. So bestehen etwa die zehn Hauptprodukte der insgesamt 41 Artikel umfassenden Merten M-Pure Ocean Plastic Serie aus Akulon® RePurpose. Hierbei handelt es sich um ein Material, welches zu 50 Prozent aus recycelten Fischernetzen besteht, die entweder an Küsten und Stränden oder direkt bei Fischern eingesammelt werden. Alle weiteren Produkte der Serie bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik. Auch der Resi9 Leitungsschutzschalter 1- und 3-polig (6-25 A) besteht aus mindestens 56 Prozent recyceltem Kunststoff – darunter alte Autoreifen und Plastikflaschen.