Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Gagnez en confort tout en embellissant votre maison avec les interrupteurs modernes Odace.
Un style intemporel
Le style simple et élégant de la gamme Odace s'adapte à toutes vos envies de décoration : optez pour un bleu mat très tendance avec Odace Styl Cobalt, une finition en tissu coloré avec Odace Kvadrat ou bien encore une meilleure hygiène dans votre foyer grâce à Odace antibactérien.
Une infinité de possibilités
Odace offre un large choix d'interrupteurs répondant aux besoins de votre interieur pour commander votre éclairage, volet roulant et VMC. En couleur ou en blanc, les différentes collections de plaque de finitions vous permettent de créer les combinaisons de votre choix.
Installation facile
Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.
Une solution pour chacune de vos pièces
La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.
Interrupteur simple
Interrupteur sans fil sans pile
Interrupteur va-et-vient double
Bouton poussoir lumineux
Interrupteur pour volet roulant
Interrupteur pour VMC
Interrupteur antibactérien
Vos interrupteurs s'adaptent à votre intérieur
Le point fort de la gamme Odace est qu’elle est très facilement adaptable. Changez tout simplement la plaque de finition ou le mécanisme : tout est compatible et combinable.
Un design affirmé
Kvadrat
Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.
Cobalt
Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique en matière d'appareillage électrique.
Antibactérien
La solution parfaite pour un intérieur plus sain.
Odace recyclé
Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone
Une installation réussie du premier coup, à tous les coups
La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.
FAQs
Quel est la fonction de la borne X du variateur Odace S520512 ?
La borne X possède aucune fonction, elle ne doit pas être raccordée, quel que soit le schéma de raccordement.
Le Micro Module Sans Fil Sans Pile (SFSP) référence S520192 fonctionne-t-il avec des boutons poussoirs ?
Le Micro Module SFSP référence S520192 s'associe à des commandes SFSP - S520104 simples - ou S52114 doubles, mais associé à un circuit d'éclairage câblé, il doit être associé à un circuit associant des commandes va-et-vient S520204 et/ou permutateurs S520205 (les poussoirs ne sont pas compatibles)
Voir aussi la FAQ "Comment ajouter une commande sans fil sans pile Odace SFSP ref.S520104 sur un circuit existant ?"
Est-ce que le couvercle de protection de chantier est inclus avec les produits Odace ?
Oui, le couvercle de protection de chantier est inclus dans les produits Odace afin de les protéger lors de vos travaux de peinture.
Quel est le rôle des prises Multi-services ?
La prise Multi-services est standard de prises reconnu par l'AFORM (Association Française des Opérateurs Réseaux Multi-services) pour :
la radio,
la TV numérique,
l'internet, et le téléphone.
Cette prise est utilisée sur les réseaux câblés, qui distribuent les 4 services sur lemême câble. Deux types de prises :
PR1F: prise simple type F câble coaxial à visser,
PR2F: prise double type F câble coaxial à visser.
La gamme Odace propose des prises doubles (2 sorties).
Comment fonctionne le détecteur de mouvement 2 fils Odace réf S520524 ?
Le détecteur de mouvement 2 fils Odace S520524 est intéressant en rénovation car il peut se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage. Ce détecteur de mouvement (dont l'alimentation s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée) a été conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes). Il n'est donc pas nativement compatible avec les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur. Avec l'émergence des lampes LED, lors de remplacement des sources lumineuses sur des installations existantes, des dysfonctionnements peuvent être constatés; dans de nombreux cas, l'ajout d'un compensateur ref.CCT90501 permet de résoudre ces dysfonctionnements (à noter également qu'un minimum de consommation de 3W est requis; de plus, un test permettra de valider l'association du détecteur avec la source lumineuse installée).
Si l'ajout d'un compensateur ne résout pas les dysfonctionnements, l'installation d'un détecteur de mouvement universel toutes charges à 3 fils (avec neutre) est alors nécessaire en lieu et place du détecteur de mouvement 2 fils.
Comment installer un chargeur rapide USB A+C Odace ?
Consultez le tutoriel vidéo qui explique, étape par étape, l'installation :
Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?
Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.
Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage. Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V. Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut s'insérer dans la prise à détrompage.
Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.
Comment transformer l’interrupteur VMC en bouton poussoir ? (références S520233, S530233 et S540233)
Certaines VMC ont une minuterie pour la vitesse forte. L’activation de cette minuterie nécessite une impulsion en 230VCA. Il faut donc une commande VMC de type bouton poussoir. La modification est expliquée ci-dessous :
Ce produit est compatible avec les ressorts référence S520299.
Nota : type de finition - S520233 : blanc - S530233 : aluminium - S540233 : anthracite
Est-ce que les commandes centralisées Odace S520564 et S520563 peuvent se déprogrammer intempestivement ?
Les commandes centralisée S520564 et S520563, ne peuvent pas se déprogrammer intempestivement. En revanche il est fréquent qu'une erreur de manipulation provoque la déprogrammation, en effet il suffit de tenir appuyer pendant 5 secondes sur l'un des boutons S1 ou S2 pour changer le fonctionnement. Comme il n’existe aucun moyen de verrouiller le mode programmation, il est conseillé d'informer les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire un appui de 1 ou 2 secondes maximum.
Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?
Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).
Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire. La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise
Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques
Comment remplacer un variateur va-et-vient par un variateur BP ?
Il n'est pas possible de faire de la variation multi-points avec le variateur S520519
Vous devez remplacer l'appareil par un S520513W
Le S520513W peut être raccordé à un ou plusieurs BP qui permettent alors de faire varier l'éclairage depuis chaque commande
Vous trouverez ci-dessous le schéma de remplacement d'un S520519 + va-et-vient par un S520513W + BP
Comment est assuré le verrouillage électrique et mécanique des commandes de volets roulants ?
Pour les équipements à double inverseur à position fixe, les verrouillages sont :
mécanique via une languette présente sur les boutons de commande évitant un appui simultané sur montée et descente.
et électrique par la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double inverseur à position momentanée (poussoir), le verrouillage est:
électrique par mise la mise en série des contacts des inverseurs.
Pour les équipements à double poussoir marqué "STOP":
aucun verrouillage n'est présent (possibilité d'appuyer sur les 2 boutons simultanément afin de donner un ordre d'arrêt au volet).
Quelle action réalisée pour supprimer le grésillement des interrupteurs ?
De nombreuses expertises ont presque toutes démontré une pollution des contacts internes des interrupteurs. Cette pollution est composée de poussière, mais surtout de silicone.
Le silicone provient des gaines volontairement lubrifiées pour aider le tirage des fils. Les constructeurs de gaine utilisent presque tous le silicone à plus ou moins forte dose qui suinte et long des fils par capillarité jusqu'aux pastilles de contact.
Il faut changer l'interrupteur ou nettoyer ses contacts, puis former une chicane avec les fils à l'arrière de l'appareil, en forme de goutte d'eau, afin de limiter l'écoulement du silicone par capillarité. Il est conseillé également de boucher avec une pate ou de joint, les arrivées des gaines dans les boites d'interrupteurs. En effet le silicone peut être également transporté par les courants d'air dans les gaines.
Important : ne pas confondre le grésillement décrit ci dessus, avec un bruit d'arc électrique important entendu lors de la fermeture ou l'ouverture de l'interrupteur. Ce bruit est la conséquence d'une charge trop importante, ou de charges non compatibles, par exemple des Led ou des tubes fluos trop puissants.
Comment utiliser du fil souple pour raccorder l’appareillage équipé de bornes à connexion rapide ?
La plupart des appareillages Odace, Ovalis, Unica, Altira, Asphora, sont équipés de bornes à connexion rapide. Elles facilitent le câblage et assure une meilleure fiabilité du contact électrique. Ces bornes acceptent les fils souples à conditions d'utiliser des embouts, disponibles dans le commerce, pour protéger et rigidifier le fil.
Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?
Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien : https://cloud.go.se.com/Atw9MEjFl9Qwj9SW
Peut-on transformer un bouton poussoir à fermeture en un bouton poussoir à ouverture dans la gamme Odace ?
Le bouton poussoir à fermeture (permettant uniquement d'éteindre le courant) ne peut pas être transformé en bouton poussoir à ouverture (permettant uniquement d'allumer le courant)
Il est donc nécessaire de prendre un interrupteur "va et vient" et lui ajouter un ressort
Par exemple, prendre conjointement le va-et-vient S520204 et les ressorts S520299
Qu'est-ce que la certification Craddle-to-Craddle ?
Schneider Electric est la première entreprise du secteur électrique à proposer une partie de sa gamme de produits avec la certification Cradle-to-Cradle.
Le concept Cradle to Cradle (C2C) vise à remplacer l'économie linéaire par des pratiques d'économie circulaire continue.
Le C2C est basé sur le recyclage complet ou la réutilisation technique de tous les produits et matériaux. À la fin du cycle de vie du produit, le stockage dans une décharge est remplacé par le retour des matières premières dans la chaîne de valeur afin de faire circuler en permanence tous les matériaux sans perte ni gaspillage.
Au cours du processus de certification, un produit est évalué dans cinq catégories différentes : sécurité des matériaux, recyclage, énergie renouvelable et gestion des émissions de CO2, politique de l'eau et responsabilité sociale.