Satisfait ou remboursé sous 30 jours

Programmation pièce par pièce

Garantie 2 ans

60 % de la consommation d’énergie dans une maison est liée au chauffage et à l’eau chaude sanitaire.

Prenez le contrôle, avec les fonctionnalités intelligentes du système domotique Wiser et le pilotage pièce par pièce, réduisez votre consommation d’énergie et réalisez ainsi des économies !

Wiser vous permet d'optimiser votre consommations d'énergie en contrôlant automatiquement et précisément la température idéale afin que votre logement soit toujours un véritable havre de paix et de détente.

Gestion pièce par pièce

Chacun a son propre rythme et ses préférences. C’est pourquoi, avec Wiser, chaque membre de la famille peut prendre le contrôle de son espace et chauffer sa chambre selon ses préférences.

Aussi, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez baisser la température dans les pièces inoccupées pour éviter de les chauffer inutilement et économiser ainsi de l’énergie !

Gestion optimisée de la température

Avec Wiser, gagnez en efficacité énergetique en profitant de la lumière naturelle et de la chaleur du soleil.

Grâce au mode Astro, vos volets roulants connectés se ferment automatiquement en fonction de l’heure du coucher du soleil afin de conserver la chaleur à l’intérieur de votre logement. L'été, en programmant Wiser pour fermer les volets et vous protéger des rayons du soleil, votre bureau reste plus frais et vous pouvez dire adieu aux reflets sur votre écran.

Modes intelligents

Mode Absence

Un déplacement de dernière minute ? Le mode Absence baisse la température lorsque vous n’êtes pas chez vous afin de réduire votre consommation d’énergie jusqu’à 24 %. Ce mode Absence, activable automatiquement par géorepérage de votre smartphone, détecte vos absences afin de mettre automatiquement votre maison en « veille » et ainsi économiser de l’énergie.

Mode Éco

Le mode Éco prend en compte les informations d'isolation de votre maison ainsi que l'environnement extérieur afin d'optimiser de façon intelligente le chauffage de chaque pièce. Il détermine la manière la plus économique de chauffer votre maison et peut réduire votre consommation d’énergie jusqu'à 7 %.

Mode Astro

Le mode Astro paramètre le système domotique de votre maison afin de profiter au maximum de la lumière naturelle du soleil. Il peut contrôler quotidiennement vos luminaires et volets roulants connectés en fonction des heures de lever et de coucher du soleil.

Détection des fenêtres ouvertes

Pour éviter de chauffer inutilement une pièce, Wiser éteint automatiquement les radiateurs lorsque votre thermostat connecté détecte une baisse soudaine de la température. Pas d’inquiétude si vous avez oublié de fermer une fenêtre : Wiser reste vigilant et vous aide automatiquement à économiser de l’énergie.

Gestion intelligente du chauffage

Wiser prend en compte l’efficacité thermique de votre maison et la température extérieure afin de réaliser un maximum d’économies. Dans la section "Détails" de l'application, découvrez comment la météo impacte votre système de chauffage. Le rapport d’activité du système de chauffage vous rassure sur le bon fonctionnement de votre système.

Au fil du temps, l’aperçu et le rapport d’activité de Wiser vous permettent de mieux comprendre l’efficacité du chauffage de votre maison, et ainsi vous aider à mieux affiner vos réglages.

Lancez-vous avec Wiser : choisissez votre kit de démarrage

Nos kits de démarrage contiennent tout le nécessaire pour bien démarrer avec Wiser. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Nous sommes à votre service

Vous avez une question ou besoin d’aide ? FAQ ou vidéo de tutoriel, par téléphone ou par e-mail, nous sommes là pour vous.

Support client >

FAQ >

Tutoriels >