KIT_S530401_TO

Prises USB Odace

Les prises USB vous permettent de charger rapidement votre smartphone ou tout autre appareil électronique, et conviennent parfaitement à une utilisation quotidienne dans votre cuisine, chambre, salon ou encore bureau.

Charge rapide en USB Type-A et Type-C

Chargez vos appareils plus rapidement qu’avec une prise USB ou un port d'ordinateur USB standard. De plus, nos prises double port USB Type-A et/ou Type-C vous permettent de charger deux appareils en même temps.

Protège vos batteries

Afin de protéger la batterie de votre téléphone, la puissance de charge diminue automatiquement lorsque l’appareil atteint 80 % de charge et s’arrête lorsque l’appareil atteint sa charge maximale.

Installation facile

Toutes les plaques de finition sont disponibles pour une pose horizontale à 1, 2, 3 ou 4 postes, ou pour une pose verticale à 2 ou 3 postes, et sont compatibles pour des vis de fixation espacées de 57 mm ou 71 mm de centre à centre.

Une solution pour chacune de vos pièces

La gamme d’appareillage électrique Odace vous permet d’équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour un maximum de confort, de sécurité et de connectivité.

Prises simple chargeur USB

Prises double chargeur USB

Prises double chargeur USB à charge rapide

Lecteur USB

Prises 2P+T affleurante avec chargeur USB Type-C

Vos prises USB s'adaptent à votre intérieur

Le point fort de la gamme Odace est qu’elle est très facilement adaptable. Changez tout simplement la plaque de finition ou le mécanisme : tout est compatible et combinable.

Un design affirmé

Kvadrat

Embellissez votre intérieur avec un design moderne en tissu.

Cobalt

Une couleur bleue tendance, intemporelle et unique en matière d'appareillage électrique.

Odace recyclé

Une gamme élégante et durable pour une maison à faible empreinte carbone.

Une installation réussie du premier coup, à tous les coups

La gamme d'appareillages Odace est conçue pour une installation facile aussi bien dans un logement neuf que lors d'un projet de rénovation. La qualité des produits Schneider Electric est reconnue dans le monde entier, ainsi que leur durabilité dans le temps. En effet, chaque appareillage est testé individuellement en usine afin d'assurer une fiabilité exemplaire.

FAQs
  • Quel est la fonction de la borne X du variateur Odace S520512 ?

    La borne X possède aucune fonction, elle ne doit pas être raccordée, quel que soit le schéma de raccordement.
    Schéma
  • Le Micro Module Sans Fil Sans Pile (SFSP) référence S520192 fonctionne-t-il avec des boutons poussoirs ?

    Le Micro Module SFSP référence S520192 s'associe à des commandes SFSP - S520104 simples - ou S52114 doubles, mais associé à un circuit d'éclairage câblé, il doit être associé à un circuit associant des commandes va-et-vient S520204 et/ou permutateurs S520205 (les poussoirs ne sont pas compatibles) 

    Schéma

    Voir aussi la FAQ "Comment ajouter une commande sans fil sans pile Odace SFSP ref.S520104 sur un circuit existant ?"

    https://www.se.com/fr/fr/faqs/FAQ000272689/

  • Est-ce que le couvercle de protection de chantier est inclus avec les produits Odace ?

    Oui, le couvercle de protection de chantier est inclus dans les produits Odace afin de les protéger lors de vos travaux de peinture. 
  • Quel est le rôle des prises Multi-services ?

    La prise Multi-services est standard de prises reconnu par l'AFORM  (Association Française des Opérateurs Réseaux Multi-services) pour : 

    • la radio,
    • la TV numérique,
    • l'internet, et le téléphone.

    Cette prise est utilisée sur les réseaux câblés, qui distribuent les 4 services sur le même câble.
    Deux types de prises :

    • PR1F: prise simple  type F câble coaxial à visser,
    • PR2F: prise double type F  câble coaxial à visser.

    La gamme Odace propose des prises doubles (2 sorties).

  • Comment fonctionne le détecteur de mouvement 2 fils Odace réf S520524 ?

    Le détecteur de mouvement 2 fils Odace S520524 est intéressant en rénovation car il peut se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage.  
    Ce détecteur de mouvement (dont l'alimentation s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée) a été conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes). Il n'est donc pas nativement compatible avec les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
    Avec l'émergence des lampes LED, lors de remplacement des sources lumineuses sur des installations existantes, des dysfonctionnements peuvent être constatés; dans de nombreux cas, l'ajout d'un compensateur ref.CCT90501 permet de résoudre ces dysfonctionnements (à noter également qu'un minimum de consommation de 3W est requis; de plus, un test permettra de valider l'association du détecteur avec la source lumineuse installée).

    Si l'ajout d'un compensateur ne résout pas les dysfonctionnements, l'installation d'un détecteur de mouvement universel toutes charges à 3 fils (avec neutre) est alors nécessaire en lieu et place du détecteur de mouvement 2 fils.

Odace - prise USB double - type A+C - Alu - 5 Vcc - 2,4A
Odace - prise USB double - type A+C - Alu - 5 Vcc - 2,4A
Odace Styl, plaque Alu 1 poste
Odace Styl, plaque Alu 1 poste