Wiser Heizungssteuerung
Genieße den Komfort eines Wiser Homes
Zwischen einem Leben mit und ohne Wiser besteht ein großer Unterschied. Wiser erhöht deinen Komfort und deine Sicherheit, spart Energie, Zeit und Geld und gibt dir ein gutes und sicheres Gefühl. Du kannst dein Zuhause lokal oder aus der Ferne steuern. Auch die Sprachsteuerung mit Google HomeTM oder Amazon AlexaTM ist möglich. Wiser bietet ein umfassendes Portfolio an intelligenten Geräten an – von Steckdosen und Schaltern über Sensoren bis hin zu Heizsystemen.


Volle Kontrolle zu Hause und unterwegs


Einzigartiger Komfort dank Automatisierung und Multiroom-Steuerung


Mehr Sicherheit durch integrierte Sensoren


Einfach zu installieren zu verwenden und zu skalieren




Fernsteuerung
Mit der Wiser Home App wird dein Smartphone zur Schaltzentrale deines Zuhauses und ermöglicht die Fernsteuerung und Anpassung von Einstellungen von praktisch überall.


Momente
Schaffe personalisierte Wiser Momente für alle möglichen Szenarien und Situationen in deinem Zuhause. Mit einem „Moment“ kannst du jederzeit eine bestimmte Konfiguration einstellen, zum Beispiel kannst du mit einem „Filmmoment“ per Fingertipp die Beleuchtung dimmen und die Rollläden schließen – ein entspannter Filmabend kann beginnen.


Sprachsteuerung
Hände voll? Steuere dein Zuhause einfach mit der Sprachsteuerung. Teile Wiser beispielsweise mit, dass du nicht zu Hause bist, damit das System das Licht ausschalten, nicht benötigte Geräte abschalten und die Rollläden schließen kann.


Automatisierung
Wenn dein Zuhause automatisiert ist, weiß es, was es tun soll. Du kannst dann bestimmte Vorgänge voreinstellen und musst dich selbst nicht mehr darum kümmern, zum Beispiel kann die Heizung in einem Raum so eingestellt werden, dass sie stoppt, wenn ein Fenster geöffnet wird. Du kannst auch vorgeben, dass die Beleuchtung ausgeschaltet wird, wenn in einem bestimmten Raum während einer von dir festgelegten Zeit keine Bewegung festgestellt wird.
Es ist an der Zeit, sich für ein Wiser Home zu entscheiden Da immer mehr Haushalte vernetzt werden und die Welt zunehmend auf Strom angewiesen ist, wird sich der weltweite Energieverbrauch bis 2050 voraussichtlich verdoppeln.
Wiser bietet ein intuitives System mit den Tools, die du benötigst, um deinen Stromverbrauch zu kontrollieren und deinen Energiebedarf zu optimieren, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.
Die Vision von Schneider Electric für das nachhaltige, vernetzte Zuhause der Zukunft ermöglicht es, jedes Gerät über die Wiser Home App einfach zu steuern und zu personalisieren, um sicherzustellen, dass dein Zuhause nicht nur intelligent, sondern auch nachhaltig ist.