Satisfait ou remboursé sous 30 jours

Programmation pièce par pièce

Garantie 2 ans

Grâce à Wiser, votre éclairage intérieur devient plus intelligent et s’adapte à votre emploi du temps.

Les interrupteurs connectés Wiser vous permettent de personnaliser votre éclairage pour plus de fonctionnalités et de confort.

La gestion intelligente de votre éclairage vous permet également de faire des économies d'énergie.

Comment ça marche ?

La passerelle wifi Wiser fait le lien entre vos variateurs et interrupteurs connectés Wiser et l’application Wiser Home, ce qui vous permet ensuite de contrôler tous vos éclairages en quelques clics depuis votre smartphone.

Personnalisez votre expérience à l’aide de votre smartphone ou bien commandez toutes vos lumières à l’aide d’un interrupteur sans fil que vous pouvez facilement installer partout, comme à côté de votre lit par exemple.

Interrupteurs connectés

Les variateurs et interrupteurs connectés Wiser vous permettent de commander et programmer vos lumières à distance.

Passerelle Wiser

La passerelle wifi Wiser permet de connecter entre eux tous les équipements Wiser de votre installation domotique.

Application Wiser Home

L’application Wiser Home est le centre de commande de votre maison : personnalisez votre installation domotique selon vos besoins. Téléchargement gratuit depuis Google Play ou App Store.

Choisissez votre kit de démarrage

Nos kits de démarrage contiennent tout le nécessaire pour commander à distance vos éclairages avec Wiser. Choisissez celui qui est le plus adapté à votre mode de vie.

Votre maison, votre style
avec les interrupteurs connectés Wiser

Confort

Créez chez vous l’ambiance lumineuse adaptée à votre humeur pour encore plus de confort. Les interrupteurs connectés Wiser vous permettent de configurer des « Moments », par exemple en tamisant les lumières pour un dîner ou une soirée cinéma afin de créer l’atmosphère idéale. Aussi, vous pouvez programmer votre éclairage pour vous réveiller en douceur le matin.

L'éclairage intelligent du bout des doigts

Simplifiez votre quotidien avec la gestion intuitive des éclairages de votre logement depuis votre smartphone ou bien via un interrupteur sans fil à installer n’importe où – dans votre entrée ou à côté de votre lit par exemple. La commande vocale vous permet de modifier instantanément l’ambiance lumineuse pour passer en mode « dîner » sans vous lever de votre canapé.

Économies d’énergie faciles

Afin d'économisez facilement de l’énergie, créez un moment « Nuit » pour éteindre toutes les lampes avant d’aller vous coucher. Ou utilisez le mode Astro pour allumer vos éclairages en fonction de l’heure du coucher du soleil et avec l’intensité choisie. Vous utiliserez ainsi vos luminaires uniquement lorsque vous en avez besoin, et sans faire de compromis sur votre confort.

Tranquillité d’esprit avec Wiser

Vous allez partir en vacances ? Programmez Wiser pour simuler la présence d’occupants chez vous afin de détourner les visiteurs indésirables. Créez un moment « vacances » pour que Wiser allume et éteigne vos lampes entre 19 h et 22 h afin de simuler une présence réaliste. L'application Wiser Home vous permet aussi de savoir à distance quelles lumières sont actuellement allumées chez vous.

Compatibilité avec vos éclairages

Rendez vos lumières existantes plus intelligentes avec un variateur connecté, un interrupteur connecté ou un micro module Wiser. Vous aurez besoin d’ampoules compatibles avec des variateurs ('dimmables') pour un fonctionnement parfait avec les variateurs connectés Schneider Electric.

Comment installer un interrupteur ou un variateur connecté Wiser ?

Les variateurs et interrupteurs connectés Schneider Electric s’installent de la même façon que les interrupteurs et variateurs classiques. Après l’installation, ils doivent être appairés avec le Wiser Hub. Regardez la vidéo ci-dessous pour suivre l’installation étape par étape.

Vous préférez installer un micro module Wiser avec un interrupteur non connecté ? Découvrez comment l’installer ici

Vous possédez déjà une passerelle Schneider Electric Wiser ?

Choisissez vos interrupteurs connectés :

Nous sommes à votre service

Vous avez une question ou besoin d’aide ? FAQ ou vidéo de tutoriel, par téléphone ou par e-mail, nous sommes là pour vous.

Support client >

FAQ >

Tutoriels >