Att välja rätt arbetslampa kan kännas som svårt och förvirrande. Vilken ljusstryka ska du ha, vilka funktioner och hur avancerad behöver den vara för ditt projekt? Många frågor kan uppstå när du ska välja arbetsbelysning och därför har vi satt ihop en guide för att underlätta ditt val.
Utgångsläget är alltid det samma, du behöver bra ljus för att se vad du gör. Thorsman är en serie arbetslampor som passar för alla behov. Deras färgtemperaturen liknar dagsljus och eftersom alla är LED-lamporna använder de mindre energi och håller längre.
En kompakt arbetslampa för hemmets mindre rum
En kompakt lampa för hemmets större rum
Arbetslampor med extra funktioner
Ibland behöver man mer än bara en lampa, därför har vi utrustad en del av våra arbetslampor med ett eluttag på baksidan för extra tillgång till ström. Dessutom har dessa arbetslampor inbyggda USB-uttag (typ A+C), så att du kan ladda dina uppladdningsbara enheter direkt i produkten. Naturligtvis som våra andra arbetslampor fungerar dessa utmärkt både inom- och utomhus. Låt oss kolla närmare på Thorsman arbetslampor 35W, 55W och 75W så att du vet vilken av de du ska välja om du vill ha en arbetslampa med många extra funktioner.
Arbetslampan med många funktioner
och som passar mindre rum
Arbetslampan med många funktioner och som passar större rum
Arbetslampan som har många funktioner och väldigt starkt ljus